IFM 接口标识
IFM 接口固件版本
IFM 接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。
固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:
-
XXX = 主要版本 (000–127)
-
YYY = 次要版本 (000–255)
-
ZZZ = 版本号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
设备系列 |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品系列 |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品型号 |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
固件版本 |
IFM 接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号
IFM 接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
要读取 IFM 接口序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07 |
11784 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x2E08 |
11785 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E09 |
11786 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E0A |
11787 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ n: ‘0’–‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x2E0B |
11788 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E0C |
11789 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为NULL字符) |
IFM 接口 LV434000 的序列号
IFM 接口 LV434000 的序列号最多包含 17 个字母数字字符,其格式如下:PPPPPPYYWWDLnnnn0。
-
PPPPPP = 工厂代码(示例:BATAM 工厂代码为 0000HL)
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
L = 生产线或机器编号(0–9 或 a–z)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
要读取 IFM 接口序列号,必须使用一个 10 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E5C-0x2E5E |
11869-11871 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PPPPPP’ |
|
0x2E5F |
11872 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E60 |
11873 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E61 |
11874 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ L:‘0’-‘9’或‘a’-‘z’ |
‘DL’ |
|
0x2E62 |
11875 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E63 |
11876 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E64-0x2E65 |
11877-11878 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’ |
‘0’(序列号结尾为 NULL 字符) |
当前日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
R-WC |
– |
DATETIME |
– |
DATETIME 格式的当前日期和时间 |
|
0x2E77-0x2E78 |
11896-11897 |
R |
秒 |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
从上一次启动计数的秒数 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
R |
– |
INT16U |
– |
产品标识 = 15146 代表 IFM 接口 |
IFM 接口 LV434000 的硬件版本
IFM 接口 LV434000 的硬件版本数据从寄存器 11922 开始,最大长度为 10 个寄存器。
硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:
-
XXX = 主要版本 (000–127)
-
YYY = 次要版本 (000–255)
-
ZZZ = 版本号 (000–255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E91-0x2E96 |
11922-11927 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
硬件版本 |
读取设备标识
“读取设备标识”功能通过标准化方式来访问准确识别设备所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。
在 www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。
IFM 接口标识的编码如下:
|
Name |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
供应商名称 |
OCTET STRING |
‘Schneider Electric’(18 个字符) |
|
产品代码 |
OCTET STRING |
‘LV434000’ 或 'TRV00210' (1) 或 ‘STRV00210’ |
|
固件版本 |
OCTET STRING |
源自 IFM 接口版本 002.002.000 的 ‘XXX.YYY.ZZZ’ |
|
供应商 URL |
OCTET STRING |
‘https://www.se.com’(33 个字符) |
|
产品名称 |
OCTET STRING |
‘ULP/Modbus-SL 通讯接口模块’ |
|
当 IFM 接口TRV00210包含 IFM 旧固件时,(1) 产品代码将返回 ‘TRV00210-L’。有关更多信息,请参阅 MasterPactModbus 原有用户指南。 |
||
@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???
IMU标识
IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。
FDM121 显示器显示 IMU 名称的前 14 个字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2801-0x2820 |
10242-10273 |
R-WC |
– |
OCTET STRING |
– |
用户应用程序名称 最大长度为 64 个字符。 |
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E2F-0x2E38 |
11824-11833 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
供应商名称 = ‘Schneider Electric’ |
|
0x2E39-0x2E42 |
11834-11843 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品代码 =‘LV434000’或‘TRV00210’或‘STRV00210’ |
|
0x2E43-0x2E44 |
11844-11845 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
保留 |
Info to writers: This chapter is common to both Masterpact NT/NW and Masterpact MTZ products.