旧数据集
描述
旧有数据集将每个 IMU 模块的最有用的信息包含到一个方便的表格中。旧有数据集在寄存器 12000 至 12165 中提供,可以通过两个读取请求来读取。
每个 IMU 模块定期更新数据集寄存器中的值。
旧有数据集寄存器的请求响应时间比设备寄存器的请求响应时间短。因此,建议读取旧有数据集寄存器而不是设备寄存器,以便改善系统 Modbus 编程建议 的总体性能。
-
旧有数据集与 ComPacT NSX, PowerPacT H、J 和 L 型、ComPacT NS、PowerPacT P 和 R 型或 MasterPact NT/NW 断路器的 MicroLogic 脱扣单元的旧有版本兼容。因此,在 Modbus 寄存器中直接读取的数据的组织方式与标准数据集中不同。
-
对于新应用程序,建议使用标准数据集而非旧有数据集。
数据可用性
当购买并在 MicroLogic X 控制单元上安装了 Modbus Legacy Dataset Digital Module 时,旧有数据集可用。
Modbus Legacy Dataset Digital Module 与固件版本高于或等于版本 V002.000.xxx 的 MicroLogic X 控制单元兼容。
Modbus 数据转移功能可供远程控制器藉由通讯网络通过以下通讯接口使用:
-
IFE 以太网接口
-
EIFE 以太网接口
-
IFE 服务器
-
IFM Modbus-SL 接口
下表显示了通过通讯接口访问 Modbus 数据转移所需的部件编号和固件版本:
|
通讯接口 |
部件号 |
所需的最低固件版本 |
|---|---|---|
|
IFE 以太网接口 |
LV434010 |
V003.007.024 |
|
LV434001 |
||
|
IFE 服务器 |
LV434011 |
V003.007.024 |
|
LV434002 |
||
|
EIFE 以太网接口 |
LV851001 |
V003.007.024 |
|
IFM Modbus SL接口 |
LV434000 |
V003.001.006 |