DOCA0105ZH-09

保护设置命令(无会话)

命令列表

下表列出了可用的保护设置命令(无会话)、它们的相应命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

设置外部中性线电流互感器设置 设置外部中性线电流互感器设置

45704

管理员

设置外部中性线电压传感器设置 设置外部中性线电压传感器设置

46472

管理员

设置 ZSI 配置参数 设置 ZSI 配置参数

49033

管理员

选择活动曲线 选择活动曲线

49545

管理员或操作员

设置漏电报警设置 设置接地漏电报警设置

51592

管理员

设置接地故障报警设置 设置接地故障报警设置

51599

管理员

设置外部中性线电流互感器设置

若要设置外部中性线电流互感器设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

45704

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0–1

外部中性线电流互感器:

  • 0 = 不可用

  • 1 = 可用

设置外部中性线电压传感器设置

若要设置外部中性线电压传感器设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

46472

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

 

INT16U

0–1

外部中性线电压传感器

  • 0 = 不可用

  • 1 = 可用

设置 ZSI 配置参数

如要获取 ZSI 配置参数,请使用获取 ZSI 配置参数命令 获取 ZSI 配置参数

如要设置 ZSI 配置参数设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49033

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB:ZSI 配置模式

  • 0 = 关

  • 1 = 开

LSB: 0

0x1F46

8007

INT16U

0-2

ZSI 保护选择

  • 0 = 短延时

  • 1 = 接地/接地故障

  • 2 = 全部

选择活动曲线

如要获取活动设置组,请使用获取活动设置组命令 获取活动设置组

如要设置活动设置组,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49545

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

MSB:活动设置组

  • 1 = 设置曲线 A

  • 2 = 设置曲线 B

LSB:双重设置操作行为

  • 0 = 本地

  • 1 = IO 模块(单线)

  • 2 = IO 模块(双线)

  • 3 = 远程

注: 选择活动设置组后,使用获取活动设置组命令 获取活动设置组 获取设置命令已成功执行的确认。

设置接地漏电报警设置

如要获取接地漏电报警设置,使用获取接地漏电报警设置命令 获取接地漏电报警设置

如要设置接地漏电报警设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51592

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

24

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45–0x1F46

8006–8007

INT32U

0xFFFFFFFF

保留

0x1F47

8008

INT16U

MSB:接地漏电报警模式

  • 0 = 关闭(报警禁用)

  • 1 = 打开(报警启用)

LSB: 0

0x1F48–0x1F49

8009-8010

A

FLOAT32

0.5–22.0(步骤 0.1)

接地漏电报警阈值

0x1F4A–0x1F4B

8011-8012

FLOAT32

1-10

接地漏电报警时间延迟

设置接地故障报警设置

如要获取接地故障报警设置,请使用获取接地故障报警设置命令 获取接地故障报警设置

如要设置接地故障报警设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51599

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

24

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员级用户配置文件密码

0x1F45–0x1F46

8006–8007

INT32U

0xFFFFFFFF

保留

0x1F47

8008

INT16U

MSB:接地故障报警模式

  • 0 = 关闭(报警禁用)

  • 1 = 打开(报警启用)

LSB: 0

0x1F48–0x1F49

8009-8010

A

FLOAT32

120-1200

接地故障报警阈值

0x1F4A–0x1F4B

8011-8012

FLOAT32

1-10

接地故障报警时间延迟

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.