DOCA0105ZH-09

维护和诊断数据

触点磨损

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x5DC0–0x5DC1

24001-24002

R

FLOAT32

触点磨损比例:

  • 0 = 触点全新

  • 1 = 触点已磨损,必须更换断路器

负载信息

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x5DCE–0x5DCF

24015-24016

R

INT32U

当电流低于额定电流输入的 49% 时累积的时间

0x5DD0–0x5DD1

24017-24018

R

INT32U

当电流介于额定电流输入的 50% 和 79% 之间时累积的时间

0x5DD2–0x5DD3

24019-24020

R

INT32U

当电流介于额定电流输入的 80% 和 89% 之间时累积的时间

0x5DD4–0x5DD5

24021-24022

R

INT32U

当电流高于额定电流输入的 90% 时累积的时间

维护数据

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7E66-0x7E72

32359-32371

R

INT16U

寄存器 32384-32396 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x7E73-0x7E76

32372-32375

R

INT16U

脱扣原因

0x7E77-0x7E7C

32376-32381

R

INT16U

保护数据

0x7E7D-0x7E7E

32382-32383

R

INT16U

分闸/合闸线圈数据

0x7E7F

32384

R

INT16U

0

已由显示器变更的保护设置已启用

1

保护设置已由显示器变更

2

保护设置已由蓝牙/USB/IFE变更

3

EIFE/IFE 模块通讯丢失

4

IO1 模块通讯丢失

5

IO2 模块通讯丢失

6

IO 和控制单元配置不一致:双重设置或禁止合闸命令

7

IFM 模块通讯丢失

8-9

保留

10

IO 与控制单元之间的配置不匹配:可选保护禁用

11

IO 与控制单元之间配置不匹配:本地/远程模式

12-15

保留

80x7E0

32385

R

INT16U

0-2

保留

3

控制单元固件更新模式

4

数字模块许可证在 30 天后过期

5

数字模块许可证在 20 天后过期

6

数字模块许可证在 10 天后过期

7

控制单元固件更新失败

8

数字模块许可证已安装

9

数字模块许可证已卸载

10

数字模块许可证已过期

11

数字模块许可证已拒绝

12-13

保留

14

日期与时间已设置

15

远程保护设置变更已启用

81x7E0

32386

R

INT16U

0

通过 USB 端口连接

1

蓝牙通讯已启用

2

PowerTag 通讯启用

3

连接到蓝牙端口

4-5

保留

6

安排一个月内的基本维护

7

安排一个月内的标准维护

8

安排三个月内的制造商维护

9

在试运行后 6 个月,保护设置仍然设置为工厂默认设置

10

MicroLogic 剩余寿命低于报警阈值

11

MicroLogic 控制单元已达到最大寿命

12

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部故障

13

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部重大故障

14-15

保留

82x7E0

32387

R

INT16U

0

控制单元处于测试模式

1

正在进行注入测试

2

用户已中断测试

3

正在进行 ZSI 测试

4

Ig 保护配置为 OFF 模式

5

控制单元自检严重故障 1

6

出于测试目的已抑制 Ig 功能

7

内部电流互感器已断开连接

8

外部中性线电流互感器已断开连接

9

接地漏电互感器已断开连接

10

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障

11

保护设置复位成出厂设置值

12

保护设置的上次修改尚未完全应用

13

无法读取互感器插头

14

保留

15

无效的控制单元出厂配置 1

83x7E0

32388

R

INT16U

0

更换内部电池

1

NFC 无效通讯 1

2

NFC 无效通讯 2

3

NFC 无效通讯 3

4

未检测到内部电池

5

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障。Tsd 强制为 0。

6

无效的显示屏或无线通讯 1

7

保留

8

无效的显示屏或无线通讯 3

9

无效 PowerTag 通讯

10

蓝牙通讯丢失

11

保留

12

自诊断测试 - 固件

13

保留

14

控制单元报警复位

15

保留

84x7E0

32389

R

INT16U

0

IΔn/Ig 测试 - 未脱扣

1

IΔn/Ig 测试按钮已按下

2

保护设置无法访问 1

3

保护设置无法访问 2

4

保护设置无法访问 3

5

保护设置无法访问 4

6

保留

7

控制单元自检 1

8

控制单元自检 2

9

控制单元自检 3

10

控制单元自检 4

11

控制单元自检 5

12

无效的测量和可选保护 1

13

无效的测量和可选保护 2

14

无效的测量和可选保护 3

15

无效的可选保护自检

85x7E0

32390

R

INT16U

0

重大硬件模块差异

1

重大固件模块差异

2

非关键硬件模块差异

3

非关键固件模块差异

4

模块间地址冲突

5

控制单元内部固件差异

6

显示器与 MicroLogic 不兼容

7

主电压丢失且断路器合闸

8

无效的自检 - MX2 分励脱扣

9

MX2未检测到 分励脱扣线圈

10

存在 24 V 外部电源

11

历史日志中的事件已擦除

12

控制单元自检严重故障 2

13

控制单元自检严重故障 3

14

控制单元自检严重故障 4

15

控制单元自检严重故障 5

86x7E0

32391

R

INT16U

0

触点磨损超过 60%。检查触点。

1

触点磨损超过 95%。需安排更换。

2

触点 100% 磨损。需要更换断路器。

3

断路器剩余寿命低于报警阈值。

4

断路器已达到最大运行次数。

5

无效的自检 - MX1 分励脱扣.

6

MX1未检测到分励脱扣。

7

无效的自检 - XF 分励合闸线圈.

8

未检测到 XF 分励合闸线圈。

9

无效的自检 - MN 欠压线圈

10

未检测到 MN 欠压线圈.

11

MCH 储能操作计数器高于报警阈值

12

MCH 已达到最大操作次数

13

MN 欠压线圈上电压丢失.

14

MN 欠压线圈上通讯丢失。

15

保留

87x7E0

32392

R

INT16U

0

复位最小/最大电流

1

复位最小/最大电压

2

复位最小/最大功率

3

复位最小/最大频率

4

复位最小/最大谐波

5

复位最小/最大功率因数

6

复位最小/最大电流需量

7

复位最小/最大功率需量

8

复位电能计数器

9-15

保留

0x7E88–0x7EB0

32393-32433

保留

诊断数据

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x8980

35201

R

INT16U

MSB: 总体系统健康状态:

  • 0 = 未评估

  • 1 = 良好

  • 2 = 检测到中等严重级别报警

  • 3 = 检测到高严重级别报警

LSB:保留

0x8981–0x8982

35202-35203

R

FLOAT32

断路器剩余使用寿命比例:

  • 0 = 断路器典型使用寿命结束

  • 1 = 新断路器

0x8983–0x8984

35204-35205

R

INT32U

总操作次数(分闸操作计数器)

0x8985–0x8986

35206-35207

R

INT32U

工作期间的总脱扣次数

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.