硬件描述
概述

|
A |
24 Vdc 电源端子块 |
|
B |
Modbus 地址旋转开关 |
|
C |
Modbus 流量状态 LED |
|
D |
Modbus 挂锁 |
|
E |
ULP 状态 LED |
|
F |
测试按钮 |
|
G |
机械锁 |
|
H |
产品信息的对应二维码 |
|
I |
RJ45 Modbus-SL 端口 |
|
J |
堆叠附加接口(TRV00217,选配) |
|
K |
2 RJ45 ULP 端口 |
有关更多安装信息,请参阅 NVE85393 IFM – 用于单个断路器的 Modbus-SL 接口 - 说明书。
安装
IFM 接口是安装在 DIN 滑轨上的设备。堆叠附件可将几个 IFM 接口相互连接,无需进行额外接线。
24 Vdc 电源
IFM 接口的电源电压必须始终为 24 Vdc:
-
堆叠至 IFE 服务器的 IFM 接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。
-
如果在不使用 IFE 服务器的情况下堆叠 IFM 接口,则只有其中一个 IFM 接口的电源必须为 24 Vdc。
-
如果只使用了一个 IFM 接口,则其电源必须为 24 Vdc。
建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
Modbus 地址旋转开关
IFM 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。请参阅 ULP 系统用户指南了解 IMU 的详情。
可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 地址。
地址范围为 1 至 99。不得使用地址 0,这个地址是为广播命令预留的。
IFM 接口在最初配置时采用的是地址 99。
Modbus 流量状态 LED
Modbus 流量状态 LED 指示灯可以让用户了解 IMU 通过 Modbus 网络发送或接收信息的流量。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 0,那么黄色 LED 指示灯常亮。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 1 到 99 之间的任意值,则在消息的发送或接收信息期间,黄色 LED 指示灯会亮起,否则会熄灭。
Modbus 挂锁
IFM 接口前面板上的 Modbus 挂锁使远程控制命令能够或不能够通过 Modbus 网络发送至 IFM 模块自身以及发送至 IMU 的其他模块。
-
如果箭头指向打开的挂锁(出厂设置),则启用远程控制命令。
-
如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。
即使在箭头指向闭合锁时也被启用的远程控制命令只有“设置绝对时间”(请参阅 设置绝对时间)和“获取当前时间”(请参阅 获取当前时间)命令。
测试按钮
测试按钮可测试所有与 IFM 模块相连的 ULP 模块之间的接。
按下检测按钮,可以开始为时 15 秒的连接检测。
检测过程中,所有 ULP 模块都保持正常工作状态。
ULP 状态 LED
黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。















FYI, this map is shared with Masterpact MTZ, Masterpact NT/NW and Compact NSX Modbus Communication guides.