DOCA0105ZH-09

数字输入

数字输入寄存器映射

每个数字输入描述都包含 80 个寄存器。数字输入 2、3、4、5 和 6 的顺序和描述与数字输入 1 的相同。

IO 模块

数字输入编号

数字输入地址

数字输入寄存器

IO 1

I1

0x3669–0x36B8

13930–14009

I2

0x36B9–0x3708

14010–14089

I3

0x3709–0x3758

14090–14169

I4

0x3759–0x37A8

14170–14249

I5

0x37A9–0x37F8

14250–14329

I6

0x37F9–0x3848

14330–14409

IO 2

I1

0x4221–0x4270

16930–17009

I2

0x4271–0x42C0

17010–17089

I3

0x42C1–0x4310

17090–17169

I4

0x4311–0x4360

17170–17249

I5

0x4361–0x43B0

17250–17329

I6

0x43B1–0x4400

17330–17409

IO 1 的数字输入 1 寄存器

IO 2 数字输入 1 寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3669

13930

R

INT16U

寄存器 13931 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x366A

13931

R

INT16U

0

数字输入状态:

  • 0 = 关

  • 1 = 开

1

数字输入强制状态:

  • 0 = 取消强制

  • 1 = 强制

2-15

保留

0x366B–0x366E

13932–13935

R

DATETIME

最后输入转换的时间戳:

  • 输入配置为 NO(常开触点)时最新的上升沿

  • 输入配置为 NC(常闭触点)时最新的下降沿

输入信号类型为标称数字输入时有效(对于脉冲数字输入无效)。

0x366F–0x3670

13936–13937

保留

0x3671–0x3672

13938–13939

R

INT32U

0–4294967294

输入计数器值

此计数器随着输入的每个上升沿而递增。

输入信号类型为标称数字输入时有效。

0x3673–0x3676

13940–13943

R

DATETIME

最新输入变更计数器预置/重置的时间戳

输入信号类型为标称数字输入时有效。

0x3677–0x3678

13944–13945

R

INT32U

0–4294967294

接收到的脉冲数

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x3679–0x367C

13946–13949

R

INT64

可复位的消耗值

值 = 脉冲权重 x 接收到的脉冲数

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x367D–0x3680

13950–13953

R

INT64

累积的不可复位消耗值

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x3681–0x3684

13954–13957

R

DATETIME

最新可复位消耗值复位的时间戳

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x3685–0x3686

13958–13959

R

W

FLOAT32

功率计算

有效,如果

  • 输入信号类型为脉冲数字输入

  • 脉冲输入来自电度脉冲计数器

0x3687–0x369E

13960–13983

R

OCTET STRING

数字输入标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码 (1)

0x369F–0x36A0

13984–13985

R

FLOAT32

0.003-1

数字输入 1 过滤时间

0x36A1

13986

R

INT16U

0–1

输入触点类型 (1)

  • 0 = NO(常开触点,出厂设置)

  • 1 = NC(常闭触点)

0x36A2

13987

R

INT16U

0–1

输入信号类型 (1)

  • 0 = 标称数字输入(出厂设置)

  • 1 = 脉冲数字输入

0x36A3

13988

R

INT16U

0–1

脉冲极性 (1)

  • 0 = 低到高(出厂设置)

  • 1 = 高到低

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x36A4

13989

R

INT16U

1–4

脉冲单元 (1)

  • 1 = Wh(瓦时,出厂设置)

  • 2 = VARh(无功伏安小时)

  • 3 = VAh(伏安小时)

  • 4 = m3(立方米)

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

0x36A5–0x36A6

13990–13991

R

FLOAT32

1–16777215

脉冲重量 (1) (2)

输入信号类型为脉冲数字输入时有效。

出厂设置 = 1.0

0x36A7–0x36A8

13992–13993

R

INT32U

1–4294967294

输入计数器阈值 (1)

输入信号类型为标称数字输入时有效。

出厂设置 = 5000

0x36A9–0x36B8

13994–14009

保留

(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。

(2) 示例:

  • 如果每个输入脉冲代表 125 kWh,那么由于消耗量数据必须用瓦时表示,所以消耗脉冲权重为 125,000。

  • 如果每个输入脉冲代表 1 美制加仑,那么由于消耗量数据必须用立方米表示,所以消耗脉冲权重为 0.003785。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?