电量测量
有功、无功和视在功率
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x7D5F–0x7D62 |
32096–32099 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
总有功电能(1) |
0x7D63–0x7D66 |
32100–32103 |
R |
VARh |
INT64 |
– |
总无功电能(1) |
0x7D67–0x7D6A |
32104–32107 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
提供(到负载中,算作正)的总有功电能(1) |
0x7D6B–0x7D6E |
32108–32111 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
接收(到负载外,算作负)的总有功电能(1) |
0x7D6F–0x7D72 |
32112–32115 |
R |
VARh |
INT64U |
– |
提供(到负载中,算作正)的总无功电能(1) |
0x7D73–0x7D76 |
32116–32119 |
R |
VARh |
INT64U |
– |
接收(到负载外,算作负)的总无功电能(1) |
0x7D77–0x7D7A |
32120–32123 |
R |
VAh |
INT64U |
– |
总视在电能(1) |
0x7D7B–0x7D7E |
32124–32127 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
提供(到负载中,算作正,不可复位)的总累计有功电量 |
0x7D7F–0x7D82 |
32128–32131 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
接收(到负载外,算作负,不可复位)的总累计有功电量 |
(1) 该值可通过复位电能命令进行复位。 |
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x5608–0x560B |
22025–22028 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
总累计有功电量(不可复位) |
0x560C–0x5617 |
22029–22040 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x5618–0x561B |
22041–22044 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
总累计无功电量(不可复位) |
0x561C–0x561F |
22045-22048 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
提供(到负载外,算作正,不可复位)的总累计无功电量 |
0x5620–0x5623 |
22049–22052 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
接收(到负载中,算作负,不可复位)的总累计无功电量 |
0x5624–0x5627 |
22053–22056 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
总累计视在电量(不可复位) |
复位操作的时间戳
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x8968–0x896B |
35177–35180 |
R |
– |
DATETIME |
– |
累计电量上次复位的时间戳 |
每相电能
在购买了 Energy per Phase Digital Module 且将此模块安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,才可获得每相电能功能。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0xAD70–0xAD73 |
44401–44404 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 1 上提供(到负载中,算作正)的有功电量(1) |
0xAD74–0xAD77 |
44405-44408 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 1 上接收(到负载外,算作负)的有功电量(1) |
0xAD78–0xAD7B |
44409-44412 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 1 上提供(不可复位)的总有功电量 |
0xAD7C–0xAD7F |
44413-44416 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 1 上接收(不可复位)的总有功电量 |
0xAD80–0xAD83 |
44417-44420 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 2 上提供(到负载中,算作正)的有功电量(1) |
0xAD84–0xAD87 |
44421-44424 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 2 上接收(到负载外,算作负)的有功电量(1) |
0xAD88–0xAD8B |
44425-44428 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 2 上提供(不可复位)的总有功电量 |
0xAD8C–0xAD8F |
44429-44432 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 2 上接收(不可复位)的总有功电量 |
0xAD90–0xAD93 |
44433-44436 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 3 上提供(到负载中,算作正)的有功电量(1) |
0xAD94–0xAD97 |
44437-44440 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 3 上接收(到负载外,算作负)的有功电量(1) |
0xAD98–0xAD9B |
44441-44444 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 3 上提供(不可复位)的总有功电量 |
0xAD9C–0xAD9F |
44445-44448 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
相 3 上接收(不可复位)的总有功电量 |
0xADA0–0xADA3 |
44449-44452 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 1 上提供(到负载中,算作正)的无功电量(1) |
0xADA4–0xADA7 |
44453-44456 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 1 上接收(到负载外,算作负)的无功电量(1) |
0xADA8–0xADAB |
44457-44460 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 1 上提供(不可复位)的总无功电量 |
0xADAC–0xADAF |
44461-44464 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 1 上接收(不可复位)的总无功电量 |
0xADB0–0xADB3 |
44465-44468 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 2 上提供(到负载中,算作正)的无功电量(1) |
0xADB4–0xADB7 |
44469-44472 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 2 上接收(到负载外,算作负)的无功电量(1) |
0xADB8–0xADBB |
44473-44476 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 2 上提供(不可复位)的总无功电量 |
0xADBC–0xADBF |
44477-44480 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 2 上接收(不可复位)的总无功电量 |
0xADC0–0xADC3 |
44481-44484 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 3 上提供(到负载中,算作正)的无功电量(1) |
0xADC4–0xADC7 |
44485-44488 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 3 上接收(到负载外,算作负)的无功电量(1) |
0xADC8–0xADCB |
44489-44492 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 3 上提供(不可复位)的总无功电量 |
0xADCC–0xADCF |
44493-44496 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
相 3 上接收(不可复位)的总无功电量 |
0xADD0–0xADD3 |
44497-44500 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 1 的视在电量(1) |
0xADD4–0xADD7 |
44501-44504 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 1 的(不可复位的)累计视在电量 |
0xADD8–0xADDB |
44505-44508 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 2 的视在电量(1) |
0xADDC–0xADDF |
44509-44512 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 2 的(不可复位的)累计视在电量 |
0xADE0–0xADE3 |
44513-44516 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 3 的视在电量(1) |
0xADE4–0xADE7 |
44517-44520 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
相 3 的(不可复位的)累计视在电量 |
(1) 该值可通过复位电能命令进行复位。 |