DOCA0105ZH-09

保护获取命令(无会话)

命令列表

下表列出了可用的保护获取命令(无会话)、它们的相应命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

获取中性线保护设置 获取中性线保护设置

51589

不需要密码

获取 ZSI 配置参数 获取 ZSI 配置参数

49025

不需要密码

获取双重设置控制配置 获取双重设置控制配置

49536

不需要密码

获取活动设置组 获取活动设置组

49537

不需要密码

获取接地故障报警设置 获取接地故障报警设置

51590

不需要密码

获取接地漏电报警设置 获取接地漏电报警设置

51591

不需要密码

获取中性线保护设置

如要获取中性线保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51589

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45–0x1F46

8006–8007

INT32U

0xFFFFFFFF

保护获取命令(无会话)的密钥

中性线保护设置通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

51589

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

32

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

INT32U

0xFFFFFFFF

保护获取命令(无会话)的密钥

0x1F58

8025

INT16U

MSB:中性线保护模式

  • 0 = 关

  • 1 = 开

LSB:中性线保护功能支持

  • 0 = 不支持

  • 1 = 支持

0x1F59–0x1F5C

8026-8029

DATETIME

中性线保护模式的上次切换的时间戳

0x1F5D

8030

INT16U

中性线保护模式的上次切换的时间戳特性

0x1F5E–0x1F61

8031–8034

DATETIME

中性线保护功能的任何参数的上次更改的时间戳

0x1F62

8035

INT16U

中性线保护功能的任何参数的上次更改的时间戳特性

0x1F63

8036

INT16U

0-3

MSB:0

LSB:中性线保护类型

  • 0 = 关

  • 1 = 0.5

  • 2 = 1.0

  • 3 = 超大型

0x1F64–0x1F65

8037-8038

A

FLOAT32

长延时过流保护阈值

获取 ZSI 配置参数

如要获取 ZSI 配置参数设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49025

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

ZSI 配置参数设置通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49025

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

24

返回的字节数

0x1F56

8023

INT16U

MSB:ZSI 配置模式:

  • 0 = 关

  • 1 = 开(脱扣)

LSB:ZSI 配置功能支持

  • 0 = 不支持

  • 1 = 支持

0x1F57–0x1F5A

8024–8027

DATETIME

ZSI 配置模式的上次切换的时间戳

0x1F5B

8028

INT16U

ZSI 配置模式的上次切换的时间戳特性

0x1F5C–0x1F5F

8029-8032

DATETIME

ZSI 配置的任何参数的上次更改的时间戳

0x1F60

8033

INT16U

ZSI 配置的任何参数的上次更改的时间戳特性

0x1F61

8034

INT16U

0-2

ZSI 保护选择:

  • 0 = 短延时

  • 1 = 接地/接地漏电

  • 2 = 全部

获取双重设置控制配置

如要获取双重设置控制配置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49536

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

双重设置控制配置通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49536

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

6

返回的字节数

0x1F56

8023

INT16U

MSB:设置组控制块模式(双重设置模式)

  • 0 = 禁用(出厂设置)

  • 1 = 启用

LSB:设置组控制块操作行为(双重设置切换模式)

  • 0 = 本地 HMI

  • 1 = IO 模块(单线)

  • 2 = IO 模块(双线)

  • 3 = 远程

0x1F57–0x1F58

8024-8025

保留

获取活动设置组

如要获取活动设置组,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

49537

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

活动设置组通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

49537

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

12

返回的字节数

0x1F56

8023

INT16U

MSB:活动设置组验证

  • 0 = 无效,正在选择活动设置组

  • 1 = 有效

LSB:活动设置组

  • 1 = 设置组 A

  • 2 = 设置组 B

0x1F57–0x1F5A

8024–8027

DATETIME

活动设置组的上次更改的时间戳

0x1F5B

8028

INT16U

活动设置组的上次更改的时间戳特性

获取接地故障报警设置

如要设置接地故障报警,使用设置接地故障报警设置命令 设置接地故障报警设置

如要获取接地故障报警设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51590

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45–0x1F46

8006–8007

INT32U

0xFFFFFFFF

保留

接地故障报警设置通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F52

8020

INT16U

51590

最后一个命令代码

0x1F53

8021

INT16U

命令状态:

0x1F54

8022

INT16U

34

返回的字节数

0x1F55–0x1F56

8023–8024

0xFFFFFFFF

保留

0x1F57

8025

INT16U

MSB:接地故障报警模式

  • 0 = 关

  • 1 = 开

LSB:接地故障报警功能支持

  • 0 = 不支持

  • 1 = 支持

0x1F58–0x1F61

8026-8035

保留

0x1F62–0x1F63

8036-8037

A

FLOAT32

120-1200

Ig 报警拾取值

0x1F64–0x1F65

8038-8039

FLOAT32

1–10

tg 报警时间延迟

获取接地漏电报警设置

如要设置接地漏电报警,使用设置接地漏电报警设置命令 设置接地漏电报警设置

如要获取接地漏电报警设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51591

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45–0x1F46

8006–8007

0xFFFFFFFF

保留

接地漏电报警设置通过以下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F53

8020

INT16U

51591

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

34

返回的字节数

0x1F56–0x1F57

8023–8024

0xFFFFFFFF

保留

0x1F58

8025

INT16U

MSB:接地漏电报警模式

  • 0 = 关

  • 1 = 开

LSB:接地漏电报警功能支持

  • 0 = 不支持

  • 1 = 支持

0x1F59–0x1F62

8026-8035

保留

0x1F63–0x1F64

8036-8037

A

FLOAT32

0.5-22

接地漏电报警阈值

0x1F65–0x1F66

8038-8039

FLOAT32

1-10

接地漏电报警时间延迟

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.