DOCA0105ZH-09

数字输出

数字输出寄存器映射

每个数字输出描述都包含 60 个寄存器。数字输出 2 和 3 的顺序和描述与数字输出 1 的相同。

IO 模块

数字输出编号

数字输出地址

数字输出寄存器

IO 1

O1

0x3849–0x3884

14410-14469

O2

0x3885–0x38C0

14470-14529

O3

0x38C1–0x38FC

14530-14589

IO 2

O1

0x4401–0x443C

17410-17469

O2

0x443D–0x4478

17470-17529

O3

0x4479–0x44B4

17530-17589

IO 1 的数字输出 1 寄存器

IO 2 数字输出 1 寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3849

14410

R

INT16U

寄存器 14411 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x384A

14411

R-WC

INT16U

0

保留

1

数字输出状态:

  • 0 = 关闭

  • 1 = 开

R

2

数字输出强制状态:

  • 0 = 取消强制

  • 1 = 强制

3-15

保留

0x384B–0x384E

14412-14415

R

DATETIME

最后输出转换的时间戳:

  • 输出配置为 NO(常开触点)时最新的上升沿

  • 输出配置为 NC(常闭触点)时最新的下降沿

0x384F–0x3850

14416–14417

保留

0x3851–0x3852

14418-14419

R

INT32U

1-4294967294

输出计数器

此计数器随着输出的每个上升沿而递增。

0x3853–0x3856

14420-14423

R

DATETIME

输出计数器上次复位的时间戳

0x3857–0x386E

14424-14447

R

OCTET STRING

数字输出标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码

0x386F

14448

R

INT16U

0–2

输出运行模式 (1)

  • 0 = 非锁存(出厂设置)

  • 1 = 锁存

  • 2 = 延时非锁存

0x3870

14449

R

INT16U

0–65534

延时返回模式值准时(1)

输出处于延时返回模式时,输出处于通电模式所需的时间

(出厂设置 = 0)

0x3871

14450

R

INT16U

0–1

输出触点类型 (1)

  • 0 = NO(常开,出厂设置)

  • 1 = NC(常闭)

0x3872

14451

R

INT16U

0–2

指示任何故障预置的情况发生时,离散量输出的开/关状态 (1)

  • 0 = 关(出厂设置)

  • 1 = 开

  • 2 = 冻结

0x3873–0x3874

14452-14453

R

INT32U

1-4294967294

输出计数器阈值 (1)

出厂设置 = 5000

0x3875

14454

R-WC

INT16U

0–2

输出的简单命令 (1)

  • 0 = 无命令

  • 1 = 关闭

  • 2 = 开

如果简单命令启用则有效(2)

0x3876–0x3884

14455-14469

保留

(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。

(2) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用命令”命令来禁用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?