IO Module 命令列表
命令列表
有以下两类命令:
-
普通命令,与所选应用独立工作。
-
应用命令,专用于某个应用。只有在相关应用进行配置后命令才有效。
下表列出了可用的 IO 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令。
|
应用程序 |
命令 |
命令代码 |
用户配置文件 |
|---|---|---|---|
|
一般 |
1672 |
管理员或操作员 |
|
|
一般 |
41099 |
管理员或操作员 |
|
|
一般 |
41100 |
管理员或操作员 |
|
|
一般 |
41102 |
管理员或操作员 |
|
|
一般 |
42890 |
管理员或操作员 |
|
|
一般 |
50560 |
无密码 |
|
|
抽架和抽屉管理 |
41352 |
管理员或操作员 |
|
|
抽架和抽屉管理 |
41353 |
管理员或操作员 |
|
|
光源控制 |
42120 |
管理员或操作员 |
|
|
负载控制 |
42376 |
管理员或操作员 |
|
|
脉冲计数器管理 |
42888 |
管理员或操作员 |
|
|
冷却系统 |
42889 |
管理员或操作员 |
IO 模块错误代码
IO 模块生成的错误代码是普通错误代码 命令结果。