DOCA0105ZH-09

保护提交命令

命令列表

下表列出了可用的保护提交命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

提交长延时过流保护设置 提交长延时过流保护设置

51593

管理员

提交短延时过流保护设置 提交短延时过流保护设置

51594

管理员

提交瞬时保护设置 提交瞬时保护设置

51595

管理员

提交接地故障保护设置 提交接地故障保护设置

51596

管理员

提交接地漏电保护设置 提交接地漏电保护设置

51597

管理员

提交中性线保护设置 提交中性线保护设置

51598

管理员

提交长延时过流保护设置

如要获取长延时过流保护设置,请使用获取长延时过流保护设置命令 获取长延时过流保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要提交长延时过流保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51593

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

26

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

INT16U

MSB:0

LSB:请求的设置组

  • 1 = 设置组 A

  • 2 = 设置组 B

0x1F48

8009

0xFFFF

保留

0x1F49–0x1F4A

8010-8011

A

FLOAT32

长延时过流保护阈值设置组 A 或 B(步骤 0.1 A)

0x1F4B–0x1F4C

8012–8013

FLOAT32

0.5-24.0(步阶 0.5)

长延时过流保护时间延迟设置组 A 或 B

提交短延时过流保护设置

如要获取短延时过流保护设置,请使用获取短延时过流保护设置命令 获取短延时过流保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要获取长延时过流保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51594

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

26

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

INT16U

MSB:0

LSB:请求的设置组

  • 1 = 设置组 A

  • 2 = 设置组 B

0x1F48

8009

INT16U

MSB:0

LSB:短延时过流保护曲线设置组 A 或 B

  • 0 = 定时限(I2t = 关)

  • 1 = 反时限(I2t = 开)

0x1F49–0x1F4A

8010-8011

FLOAT32

1.5-10.0(步骤 0.1)

短延时过流保护阈值系数设置组 A 或 B

0x1F4B–0x1F4C

8012–8013

FLOAT32

0–0.4 (步骤 0.1)

短延时过流保护时间延迟设置组 A 或 B

提交瞬时保护设置

要获得瞬时保护,请使用获取瞬时保护设置命令 获取瞬时保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要提交瞬时保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51595

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

22

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

INT16U

MSB:瞬时过流保护模式设置组 A 或 B

  • 0 = 关

  • 1 = 开

LSB:请求的设置组

  • 1 = 设置组 A

  • 2 = 设置组 B

0x1F48–0x1F49

8009-8010

 

FLOAT32

(1)

瞬时过流保护阈值系数设置组 A 或 B

0x1F4A

8011

 

INT16U

 

MSB:0

LSB:瞬时过流保护时间延迟设置组 A 或 B

  • 0 = 标准

  • 1 = 快速

(1) Ii 设定范围:

  • 对于 MicroLogic 5.0 X、6.0 X 和 7.0 X: 2.0 至 15.0(步骤 0.1)

  • 对于 MicroLogic 3.0 X: 2.0 到 12.0(步骤 0.1)

提交接地故障保护设置

如要获取接地故障保护设置,请使用获取接地故障保护设置命令 获取接地故障保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要提交接地故障保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51596

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

26

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006–8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

INT16U

MSB:接地故障保护模式 (1)

  • 0 = 关闭(保护禁用)

  • 1 = 打开(保护启用)

LSB:请求的设置组

  • 1 = 设置组 A

  • 2 = 设置组 B

0x1F48

8009

INT16U

MSB:0

LSB:短延时过流保护曲线设置组 A 或 B

  • 0 = 定时限(I2t = 关)

  • 1 = 反时限(I2t = 开)

0x1F49–0x1F4A

8010-8011

A

FLOAT32

设置组 A 或 B 的接地故障保护阈值(步骤 10 A)

0x1F4B–0x1F4C

8012–8013

FLOAT32

0-0.4(步骤 0.1)

接地故障保护时间延迟设置组 A 或 B

(1) 在 UL 标准的 MicroLogic 6.0 X 上,接地故障保护模式始终处于开启状态。在设置接地故障保护模式关闭的情况下,命令的结果将为 0x10,且输入参数超出范围。

提交接地漏电保护设置

如要获取接地漏电保护设置,请使用获取接地漏电保护设置命令 获取接地漏电保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要提交接地漏电保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51597

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

24

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006–8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

0xFFFF

保留

0x1F48–0x1F49

8009-8010

A

FLOAT32

0.5-30.0(步骤 0.1)

接地漏电保护阈值

0x1F4A–0x1F4B

8011-8012

FLOAT32

0.06、 0.15、0.23、0.35、0.80

接地漏电保护时间延迟

提交中性线保护设置

要获得中性线保护设置,请使用获取中性线保护设置命令 获取中性线保护设置

警告
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节只能由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

如要提交中性线保护设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

51598

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

16

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员用户配置文件的密码

0x1F45-0x1F46

8006–8007

INT32U

0–4294967294

命令的请求会话密钥

0x1F47

8008

INT16U

0-3

中性线保护类型:

  • 0 = 关

  • 1 = 0.5

  • 2 = 1.0

  • 3 = 超大型

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.