配置
概述
IFM 接口具有以下两种可用的配置:
-
自动配置(开启自动检测功能,出厂设置):当连接到 Modbus 网络时,IFM 接口会自动检测网络参数。
-
个性化配置(自动速度检测关闭):用户可使用 EcoStruxure Power Commission 软件个性化配置网络参数。
自动配置
可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。当连接到 Modbus 串行线网络时,IFM 接口会自动检测网络速度和奇偶性。自动检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus 通讯网络参数。为了让自动检测算法有效运行,Modbus 主设备必须在 25 网络上发送至少 Modbus 帧信息。
传输格式是二进制的,带有 1 个起始位,8 个数据位,以及 1 个停止位(有奇校验或者偶校验)或 2 个停止位(没有奇偶校验)。
如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
|
2 |
在任意地址为所有的寄存器编码发送一个读取多个寄存器请求(函数代码 0x03) 到从设备 1。 |
3 |
该请求至少要发送 25 次。 |
手动配置
可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。
用户可以禁用自动检测选项,并用 ModbusEcoStruxure Power Commission 软件设置以下 通讯网络参数:
-
波特率:4800、9600、19200 和 38400 波特。
-
偶校验、奇校验、无(可以选择 1 个停止位或如果没有校验位的话选择 2 个停止位)。