DOCA0105ZH-09

模拟输入

模拟输入寄存器映射

下表描述了 IO 的模拟输入及相应的寄存器和地址。

IO 模块

模拟输入地址

模拟输入寄存器

IO 1

0x35FF–0x3668

13824–13929

IO 2

0x41B7–0x4220

16824–16929

IO 1 的模拟输入寄存器

IO 2 模拟输入寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x35FF–0x3600

13824–13825

保留

0x3601–0x3602

13826–13827

R

°C

FLOAT32

-50–250

模拟输入传感器 Pt100 温度值(每 1 秒更新一次)

0x3603

13828

R

INT16U

0–1

模拟输入的数据质量

  • 0 = 有效

  • 1 = 无效

0x3604

13829

保留

0x3605–0x3608

13830–13833

R

DATETIME

模拟数据值上次 +/- 1 °C 更改的时间戳

0x3609–0x360C

13834–13837

保留

0x360D–0x360E

13838–13839

R

°C

FLOAT32

-50–250

模拟输入 Pt100 最大值

0x360F–0x3610

13840–13841

R

°C

FLOAT32

-50–250

模拟输入 Pt100 最小值

0x3611–0x3614

13842–13845

R

DATETIME

所记录的模拟输入值的最小值的时间戳

0x3615–0x3618

13846–13849

R

DATETIME

所记录的模拟输入值的最大值的时间戳

0x3619–0x361C

13850–13853

R

DATETIME

所记录的模拟输入值最小/最大值的最后一次重置的时间戳

0x361D–0x361E

13854–13855

R

INT32U

0–65534

配电盘温度阀值 1 计数器

此计数器在每次超过阈值 1 时递增。

0x361F–0x3620

13856–13857

R

INT32U

0–65534

配电盘温度阀值 2 计数器

此计数器在每次超过阈值 2 时递增。

0x3621–0x3622

13858–13859

R

INT32U

0–65534

配电盘温度阀值 3 计数器

此计数器在每次超过阈值 3 时递增。

0x3623–0x363A

13860–13883

R

OCTET STRING

模拟输入标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码 (1)

0x363B

13884

R

INT16U

0–2

模拟输入类型 (1)

  • 0 = 模拟输入无效(出厂设置)

  • 1 = 不适用

  • 2 = Pt100

0x363C

13885

保留

0x363D–0x363E

13886–13887

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 1 上升值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 50 °C

0x363F–0x3640

13888–13889

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 1 上升延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x3641–0x3642

13890–13891

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 1 返回值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 45 °C

0x3643–0x3644

13892–13893

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 1 返回延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x3645–0x3646

13894–13895

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 2 上升值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 60 °C

0x3647–0x3648

13896–13897

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 2 上升延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x3649–0x364A

13898–13899

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 2 返回值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 55 °C

0x364B–0x364C

13900–13901

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 2 返回延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x364D–0x364E

13902–13903

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 3 上升值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 70 °C

0x364F–0x3650

13904–13905

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 3 上升延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x3651–0x3652

13906–13907

R

°C

FLOAT32

-50–250

配电盘温度阈值 3 返回值 (Pt100) (1)

出厂设置 = 65 °C

0x3653–0x3654

13908–13909

R

FLOAT32

1–3600

配电盘温度阈值 3 返回延时 (Pt100) (1)

出厂设置 = 10 秒

0x3655–0x3656

13910–13911

R

Ω

FLOAT32

200–650

电机温度传感器故障阈值

0x3657–0x3668

13912–13929

保留

(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?