DOCA0105ZH-09

断路器特性

系统设置

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x1FD8–0x1FD9

8153–8154

R

V

FLOAT32

208–1000

额定电压

0x1FDA–0x1FDB

8155–8156

R

A

FLOAT32

100–8000

额定电流

0x1FDC

8157

保留

0x1FDD

8158

R

INT16U

0–1

额定频率:

  • 0 = 50 Hz

  • 1 = 60 Hz

0x1FDE–0x1FE0

8159–8161

保留

0x1FE1

8162

R

INT16U

0–1

极数:

  • 0 = 3 个极

  • 1 = 4 个极

0x1FE2

8163

R

INT16U

30–41

系统类型(详细说明见下文):

  • 30 = 4CT 3VT

  • 31 = 3CT 3VT

  • 40 = 3CT 4VT

  • 41 = 4CT 4VT

0x1FE3–0x1FE4

8164–8165

R

V

FLOAT32

1000–1250

VT 一次电压

0x1FE5–0x1FE6

8166–8167

R

V

FLOAT32

100–690

VT 二次电压

0x1FE7–0x1FEA

8168–8171

R

DATETIME

源的当前日期/时间。

系统类型详细说明:

如果...

则...

结果

系统是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线

系统类型 = 30

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线

系统类型 = 31

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,带有外置中性线电压接线

系统类型 = 40

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

系统是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型是 4 极断路器

系统类型 = 41

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

硬件版本

硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:

  • XXX = 主要版本 (000127)

  • YYY = 次要版本 (000255)

  • ZZZ = 版本号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2047–0x204C

8264–8269

R

OCTET STRING

硬件版本

保护类型

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x204E

8271

R

INT16U

保护类型:

  • 12848 = LSo(长延时和短延时(无超时)过流保护)

  • 13104 = LI(长延时和瞬时过流保护)

  • 13616 = LSI(长延时、短延时和瞬时过流保护)

  • 13872 = LSIG(长延时、短延时、瞬时过流保护和接地故障保护)

  • 14128 = LSIV(长延时、短延时、瞬时过流保护和接地漏电保护)

应用程序类型

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x204F

8272

R

INT16U

1

应用程序类型:

  • 1 = 配电

断路器标准

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2072

8307

R

INT16U

0-3

设备的标准或目标市场:

  • 0 = UL

  • 1 = IEC

  • 2 = ANSI

  • 3 = IEC/GB

固件版本

固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主要版本 (000–127)

  • YYY = 次要版本 (000–255)

  • ZZZ = 版本号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2094-0x2099

8341–8346

R

OCTET STRING

固件版本

测量设置

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x20C9

8394

R

INT16U

电流需量计算:

  • 0 = 热图像滑动窗口

0x20CA–0x20CB

8395-8396

R-WC

分钟

FLOAT32

电流需求计算间隔时间

0x20CC

8397

保留

0x20CD

8398

R

INT16U

功率需量计算:

  • 0 = 时间间隔滑动

0x20CE–0x20CF

8399-8400

R-WC

分钟

FLOAT32

功率需求计算间隔时间

0x20D0

8401

保留

0x20D1

8402

R-WC

INT16U

0–1

外部中心线电压传感器:

  • 0 = 不可用

  • 1 = 可用

0x20D2

8403

R-WC

INT16U

0–1

外部中性线电流传感器:

  • 0 = 不可用

  • 1 = 可用

0x20D3

8404

R-WC

INT16U

0、2

功率因数符号法则:

  • 0 = IEC

  • 2 = IEEE

0x20D4

8405

R-WC

INT16U

0–1

功率符号:

  • 0 = 直接

  • 1 = 逆变

0x20D5

8406

保留

0x20D6

8407

R-WC

INT16U

0–1

电量累计模式:

  • 0 = 绝对值

  • 1 = 带符号

0x20D7

8408

R

INT16U

0–1

功率计算方法:

  • 0 = 矢量计算

  • 1 = 算术计算

设备识别

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x20D9

8410

R

INT16U

产品的内部标识符:

  • 17120 = MicroLogic X

  • 17124 = MicroLogic Xi

0x20DA–0x20E3

8411–8420

R

OCTET STRING

供应商名称:‘Schneider Electric’

0x20E4–0x2123

8421–8484

R

OCTET STRING

供应商URL

0x2124–0x212D

8485–8492

R

OCTET STRING

产品系列:‘MicroLogic

0x212C–0x2132

8493–8500

R

OCTET STRING

产品型号

0x2134–0x213B

8501–8508

R

OCTET STRING

产品代码

0x213C–0x2148

8509–8521

R

OCTET STRING

MicroLogic 控制单元的序列号

0x2149–0x2168

8522–8553

R-WC

OCTET STRING

用户应用程序名称

0x2169–0x2178

8554–8569

R

OCTET STRING

设备的主要功能

0x2179

8570

保留

0x217A–0x2181

8571–8578

R

OCTET STRING

产品系列:‘MasterPact MTZ

0x2182–0x2189

8579-8586

保留

0x218A–0x218D

8587-8590

R

OCTET STRING

性能级别:

  • 'N1':标准短路级别 (42 kA)

  • 'H1':高短路级别 (66 kA)

  • 'H2':非常高保护 (85 kA) 下的非常高短路级别 (100 kA)

  • 'H2V':非常高保护 (100 kA) 下的非常高短路级别 (100 kA)

  • 'H3':极高短路级别 (150 kA)

  • 'L1':强限流和显著保护 (30 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)

0x218E–0x219A

8591-8603

R

OCTET STRING

MasterPact MTZ 断路器的序列号

0x219B–0x21AA

8604–8619

R

OCTET STRING

设备系列:“断路器”

无线禁用状态

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x887C

34941

R

INT16U

寄存器 34942 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x887D

34942

R

INT16U

0

蓝牙无线禁用状态

  • 0 = 蓝牙未禁用

  • 1 = 蓝牙已禁用

1–15

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.