DOCA0105ZH-09

简介

概述

IFE 接口可使配有 ComPact、PowerPact 或 MasterPact 断路器的智能模块单元 (IMU) 能够连接至 Ethernet 网络。每个断路器都拥有自己的 IFE 接口和相应的 IP 地址。

IFE 接口的类型

IFE 接口有 2 种类型:

  • 用于部件编号为 LV434001 的单断路器 IFE 以太网接口

    此类型的 IFE 接口是用于 ComPact、PowerPact 和 MasterPact 断路器的 Ethernet 接口。

    注: 部件号为 LV434001 的 IFE 接口完全替代部件号为 LV434010 的 IFE 接口。LV434001 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许与 MasterPact MTZ 断路器进行最远达 20 米(65.6 英尺)的 ULP 连接(在 IFE 接口的整个寿命中,LV434010 的连接距离理论上不超过 5 米(16.4 英尺))。
  • 部件编号为 LV434002 的 IFE 以太网交换机服务器

    此类型的 IFE 接口是 Ethernet 接口,用于 ComPact、PowerPact 和 MasterPact 断路器以及 Modbus-SL(串行线路)连接设备的服务器。

    注: 部件号为 LV434002 的 IFE 服务器完全替代部件号为 LV434011 的 IFE 服务器。LV434002 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许与 MasterPact MTZ 断路器进行最远达 20 米(65.6 英尺)的 ULP 连接(在 IFE 接口的整个寿命中,LV434011 的连接距离理论上不超过 5 米(16.4 英尺))。

IFE 接口特色

IFE 接口的主要特色包括:

  • 用于简单菊花链式连接的双Ethernet端口

  • 设备配置文件网络服务,用于发现局域网 (LAN) 上的 IFE 接口。

  • ULP 兼容性,用于交换机中的 IFE 接口的定位

  • 用于 ComPacT、PowerPacT 和 MasterPact 断路器的 Ethernet 接口

  • Modbus-SL 所连设备的服务器(仅限部件号为 LV434002IFE 服务器)

  • 嵌入式设置网页

  • 嵌入式监控网页

  • 嵌入式控制网页

  • 针对连接到 IFE 接口的断路器的内置电子邮件报警通知。

注: IFE 接口的嵌入式交换机不支持环型拓扑,因为其没有回环保护功能。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.