EAV15107-FR11

Affichage et notification des alarmes

L’appareil vous avertit lorsqu’une condition d’alarme est détectée.

Icône d’alarme

Lorsqu’une alarme de basse, moyenne ou haute priorité se déclenche, le symbole suivant s’affiche dans le coin supérieur droit de l’afficheur pour indiquer qu’une alarme est active :

Pour les alarmes de haute priorité, l’icône reste affichée jusqu’à ce que vous acquittiez l’alarme.

Configuration du voyant LED alarme / impulsions d’énergie

Lorsqu’il est configuré en mode alarme, le voyant LED alarme / impulsions d’énergie clignote également pour signaler que l’appareil a détecté une condition d’alarme.

Écrans d’alarme

Vous pouvez utiliser les boutons de l’afficheur pour naviguer jusqu’aux écrans de configuration ou d’affichage des alarmes.

Alarmes actives

Lorsqu’un événement d’activation a lieu, la liste des alarmes actives apparaît dans l’écran « Alarmes actives » de l’afficheur. Appuyez sur Détail pour afficher plus d’informations sur l’événement.

Détails d’alarme

Les détails des alarmes peuvent être vus en utilisant :

  • les écrans d'alarmes actives (Active), de l'historique des alarmes (Hist), des compteurs d'alarme (Cpteur) et des alarmes non acquittées (Non Acq) sur l'afficheur de l'appareil, ou

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.