EAV15107-ES11

Configuración del LED de alarma/de impulsos de energía mediante la pantalla

Se puede utilizar la pantalla con el fin de configurar el indicador LED de la central de medida para aplicaciones de notificación de alarmas o de recuento de impulsos de energía.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a E/S > LED .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Pulse los botones más o menos para modificar el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.

    Valor

    Opción o intervalo

    Descripción

    Mode

    Off, Alarm, Energy

    Off apaga el indicador LED por completo.

    Alarm configura el LED para la notificación de alarmas.

    Energy} configura el LED para el recuento de impulsos de energía.

    Parámetro

    • Active Del
    • Active Rec
    • Active Del + Rec
    • Reactive Del
    • Reactive Rec
    • Reactive Del + Rec
    • Apparent Del
    • Apparent Rec
    • Apparent Del + Rec

    Selecciona qué canal de energía acumulada se supervisa y utiliza para el recuento de impulsos de energía. Este ajuste se ignora cuando el modo del LED se establece en Alarma.

    Long. impulso [Pulsos por (k__h)]

    De 1 a 9999999

    Cuando se configura para el recuento de impulsos de energía, este ajuste define cuántos impulsos se envían al indicador LED por cada 1 kWh, 1 kVARh o 1 kVAh de energía acumulada. Este ajuste se ignora cuando el modo del LED se establece en Alarma.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?