EAV15107-FR10

Configuration de la mise à l’échelle de l’énergie avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer la mise à l’échelle de l’énergie. En fonction de cette mise à l’échelle, le dépassement d’énergie se produit lorsque la valeur seuil est atteinte.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Connectez l’appareil.
  3. Ouvrez l’écran Energy Scaling.
  4. Cliquez sur Edit et configurez les paramètres Setup selon besoin.
  5. Dans la liste déroulante, sélectionnez le paramètre à définir pour la mise à l’échelle de l’énergie.
    NOTE: Si vous réglez le paramètre Energy Scaling à une valeur seuil inférieure à l’énergie accumulée, l’énergie accumulée est remise à zéro.
  6. Cliquez sur Send (envoyer) pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Paramètres Energy Scaling disponibles dans ION Setup

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Auto

    (Par défaut)

    0 à 9.2233 E

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée, de Kilo à Mega, Mega à Giga, de Giga à Tera, de Tera à Peta et de Peta à Exa.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 9.2233 E, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Kilo (k)

    0 à 999,99 k

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 999,99 k, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Mega (M)

    0 à 999,99 M

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée de Kilo à Mega.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 999,99 M, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Giga (G)

    0 à 999,99 G

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée, de Kilo à Mega et de Mega à Giga.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 999,99 G, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Tera (T)

    0 à 999,99 T

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée, de Kilo à Mega, de Mega à Giga et de Giga à Tera.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 999,99 T, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Peta (P)

    0 à 999,99 P

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée, de Kilo à Mega, de Mega à Giga, de Giga à Tera et de Tera à Peta.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 999,99 P, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

    Exa (E)

    0 à 9.2233 E

    Les unités de valeur d’énergie changent automatiquement selon la quantité d’énergie accumulée, de Kilo à Mega, Mega à Giga, de Giga à Tera, de Tera à Peta et de Peta à Exa.

    Si l’un des paramètres d’énergie (fournis ou reçus) dépasse 9.2233 E, tous les paramètres d’énergie sont remis à zéro.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?