EAV15107-ES11

Consideraciones sobre el recuento de impulsos de energía

El LED de alarma/de impulsos de energía y la(s) salida(s) digital(es) de la central de medida son capaces de contar impulsos de energía dentro de los límites específicos:

Descripción LED de alarma/de impulsos de energía Salida digital
Frecuencia de impulsos máxima 2,5 kHz 25 Hz
Constante de impulsos mínima 1 impulso por k_h
Constante de impulsos máxima 9.999.999 impulsos por k_h

La tasa de impulsos depende de la tensión, la intensidad y el factor de potencia de la fuente de señales de entrada, del número de fases y de las relaciones del TT y del TI.

Si “Ptot” es la potencia instantánea (en kW) y “K” es la constante de impulsos (en impulsos por k_h), el periodo de impulsos es:

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?