EAV15107-FR11

Précisions sur les impulsions d’énergie

Le voyant énergie/alarme et la ou les sorties logiques de l’appareil peuvent émettre des impulsions d’énergie dans certaines limites.

Description Configuration du voyant énergie/alarme Sortie numérique
Fréquence d’impulsion maximale 2,5 kHz 25 Hz
Constante d’impulsion minimale 1 impulsion par k_h
Constante d’impulsion maximale 9 999 999 impulsion par k_h

La fréquence d’impulsion dépend de la tension, du courant et du FP sur la source du signal d’entrée, du nombre de phases et des rapports TT et TC.

Si Ptot est la puissance instantanée (en kW) et K la constante d’impulsion (en impulsions par k_h), alors la période d’impulsion est :

Code QR pour cette page

Contenu utile ?