EAV15107-ES11

Comunicaciones Ethernet

La central de medida utiliza el protocolo Modbus TCP y BACnet/IP para establecer comunicaciones a velocidades de datos de hasta 100 Mbps a través de su puerto de comunicaciones Ethernet (en caso de estar disponible).

La central de medida admite un máximo de 128 conexiones TCP/IP concurrentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?