EAV15107-ES11

Árbol de menús

Utilice el árbol de menús para desplazarse hasta el parámetro o ajuste que desea visualizar o configurar.

Pantallas de la central de medida 1, 2 y 3 - Título IEEE [Título IEC]

La imagen siguiente resume las pantallas de la central de medida (se muestran los menús IEEE con los menús IEC correspondientes entre paréntesis).

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?