Realizar restablecimientos globales mediante la pantalla
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado Restblcs. glob y, a continuación, pulse Selección.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro
que desea restablecer y, a continuación, pulse Restb.
Opción Descripción Meter Initialization Borra todos los datos relacionados en esta tabla (energía, demanda, valores mínimos/máximos, contadores, registros, temporizadores). Energies Borra todos los valores de energía acumulada (kWh, kVARh y kVAh). Demandas Borra todos los registros de demanda. Mín/máx Borra todos los registros mínimos y máximos. Regs y contdrs alarm Borra todos los registros de alarmas y todos los contadores de alarmas. Tmprs y contdrs E/S Borra todos los contadores de E/S y restablece todos los temporizadores. - Escriba la contraseña de restablecimiento (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Pulse Yes para confirmar el restablecimiento,
o No para cancelarlo y volver a la pantalla
anterior.
Para realizar restablecimientos utilizando ION Setup, consulte el tema sobre "PM5300" en la ayuda en línea de ION Setup o en la ION Setup guía de configuración del dispositivo, que puede descargarse desde www.se.com.