EAV15107-FR10

Configuration réseau RS-485

Après avoir configuré le port RS-485 et mis l’appareil sous tension, vous devez configurer le port série pour permettre la communication avec l’appareil.

Chaque appareil du bus RS-485 doit porter une adresse unique et tous les appareils connectés doivent être réglés sur le même protocole, la même vitesse de transmission et la même parité (format de données).

NOTE: Pour communiquer avec l’appareil via ION Setup, vous devez paramétrer le site série et tous les appareils connecté au sein du réseau RS-485 sur le même réglage de parité.

Pour les appareils sans afficheur, vous devez d’abord raccorder et configurer chaque appareil séparément avant de les connecter au bus RS-485.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?