EAV15107-ES11

Configuración del reloj mediante la pantalla

La pantalla de configuración Reloj le permite establecer la fecha y la hora de la central de medida.
NOTA: En todo momento deberá establecer la hora de la central de medida en UTC (GMT, hora media de Greenwich) o sincronizarla a este estándar, y no en hora local. Utilice el parámetro de configuración Difernc GMT (h) para mostrar la hora local correcta en la central de medida.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Reloj .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Date

    DD/MM/AA

    MM/DD/AA

    AA/MM/DD

    Configure la fecha actual utilizando el formato que se muestra en la pantalla, en el que “MM” = mes, “DD” = día y “AA” = año.
    Hora

    HH:MM:SS (formato de 24 horas)

    HH:MM:SS AM o PM

    Utilice el formato de 24 horas para establecer la hora actual en UTC (GMT).
    Hora del medidor GMT, Local Seleccione GMT si desea establecer la hora actual conforme al huso horario del meridiano de Greenwich. En caso contrario, seleccione Local.
    Difernc GMT (h) * ± HH.0 Solo disponible cuando Hora del medidor está establecida en Local. Establezca la diferencia horaria con respecto a GMT entre ±00,0 y ±12,0.

    Para configurar el reloj mediante ION Setup , consulte el tema sobre la central de medida en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, que puede descargarse desde www.se.com .

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?