EAV15107-ES11

Ajustes de la configuración regional

Es posible cambiar la configuración regional para adaptar las pantallas y los datos de visualización de la central de medida a otro idioma y a sus respectivas normas y convenciones.
NOTA: Para mostrar un idioma distinto de los que se relacionan en el parámetro de configuración Idioma, debe descargar el archivo de idioma correspondiente en la central de medida utilizando la herramienta de actualización de firmware pertinente.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a HMI > Región .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.

    Ajustes regionales disponibles mediante la pantalla

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Idioma Inglés USA, Francés, Español, Alemán, Italiano, Portugués, Chino, Ruso Seleccione el idioma en que desee visualizar la central de medida.
    Formato de fecha MM/DD/AA, AA/MM/DD, DD/MM/AA Establezca la forma en la que se muestra la fecha, por ejemplo, mes/día/año.
    Formato de hora 24 h, AM/PM Establezca la forma en la que se muestra la hora, por ejemplo, 17:00:00 o 5:00:00 PM.
    Modo HMI IEC, IEEE Seleccione la convención de normas utilizada para mostrar los nombres de menú o los datos de la central.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?