EAV15107-FR10

Limites de puissance totale

Il y a des limites à la puissance totale que le voyant LED alarme / impulsions d’énergie et la sortie logique peuvent gérer.

Limite de puissance totale pour le voyant énergie/alarme

La constante d’impulsion maximale (Kmax) étant de 9999999 impulsions par kWh et la fréquence d’impulsion maximale pour le voyant énergie/alarme étant de 83Hz, la puissance totale maximale (Max Ptot) supportée par le circuit du voyant énergie/alarme est de 29,88W:

  • Ptot maximum = 3600 × (Fréquence d’impulsion maximale) / Kmax = 3600 × 83 × 9 999 999 = 0,02988 kW

Limite de puissance totale pour la sortie logique

La constante d’impulsion maximale (Kmax) étant de 9999999 impulsions par kWh et la fréquence d’impulsion maximale pour la sortie logique étant de 25 Hz, la puissance totale maximale (Max Ptot) supportée par le circuit de la sortie logique est de 9 W :

  • Ptot maximum = 3600 × (Fréquence d’impulsion maximale) / Kmax = 3600 × 25 × 9 999 999 = 0,009 kW

Code QR pour cette page

Contenu utile ?