EAV15107-FR11

Paramètres de configuration des alarmes unaires

Configurez les autres paramètres d’alarme unaire selon besoin.

Les commandes ION Setup sont affichées entre parenthèses.

Valeur Option ou plage Description
Activation Oui (cochée) ou Non (décochée) Active ou désactive l’alarme.
Priorité Haute, Moyenne, Faible, Aucune Définit la priorité de l’alarme et les options de notification.

Sélectionnez Sortie Numérique (Ouputs)

Select Relay (Outputs)

Aucune

Sortie logique D1

Sortie logique D2

Digital Output D1+ D2

Relay R1

Relay R2

Relay R1+R2

Sélectionnez la ou les sorties que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?