HRB1684303-15

Configuración de las comunicaciones Ethernet mediante la pantalla

La pantalla de configuración Ethernet le permite asignar una dirección IP única a la central de medida de forma que pueda utilizar un software para acceder a sus datos o configurarla desde una ubicación remota a través del puerto Ethernet.

Antes de configurar los parámetros Ethernet, asegúrese de obtener información sobre la dirección IP de la central de medida a través del administrador de la red o el departamento de informática.

  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el código de acceso predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Com. > Ether .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Método IP Almacenada, Predeterminada, DHCP, BOOTP

    Controla el protocolo de red de su dispositivo (parámetro que utiliza la central de medida para obtener su dirección IP).

    Almacenada: Utiliza el valor estático programado en el registro de configuración de direcciones IP

    Predeterminado: Utiliza 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP y, posteriormente, convierte los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimales y los utiliza como los dos últimos valores de la dirección IP. Ejemplo: Dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8, IP predeterminada = 85.16.184.200

    DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host

    BOOTP: Protocolo de arranque

    Dirección IP Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.
    Subred Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección IP de la subred Ethernet correspondiente a su red (máscara de subred).
    Pasarela Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros. Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.
    Servidor HTTP Activado, Desactivado Controla si el servidor web y las páginas web de su dispositivo se encuentran activas o no.
    FTP Activado, Desactivado

    Permite activar o desactivar el FTP

    (se desactiva automáticamente si no hay actividad durante 20 minutos)**

    DPWS Activado, Desactivado Permite activar o desactivar el DPWS
    EtherNet/IP Activado, Desactivado Permite activar o desactivar EtherNet/IP
    DNP3* Activado, Desactivado Permite activar o desactivar el DNP3
    MAC 00:80:67:8A:F6:64 Muestra la dirección MAC preprogramada de la central de medida. Se trata de un parámetro de solo lectura que no puede modificarse.
    Nombre de aparato No procede Se trata del nombre de dispositivo de la central de medida y está configurado de fábrica como “PM55#-xxx” (donde “xxx” es el número de serie de la central). Puede utilizarse como entrada DNS para asignar el nombre de dispositivo a la dirección IP asignada por el servidor DHCP.
    *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad.

    **Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

    NOTA:

    Un signo de exclamación de cierre junto a la dirección IP puede indicar lo siguiente:

    • Se está programando la dirección IP. Espere unos segundos hasta que aparezca la dirección IP para confirmar que esté programada.

    • Hay problemas en la red. Consulte con su administrador de sistemas para comprobar si existen problemas en la red.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?