8536IB1905KO-05

자산 관리

아바타 유지보수 데이터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

시간 (모듈) (켜짐)

UDINT

32

1

1단계에서
0 - 4,294,967,295

수명 주기 중 모듈의 전원이 켜져 있는 시간을 나타냅니다. (시간 단위).

시간 스위치 켜기

UDINT

32

1

1단계에서
0 - 4,294,967,295

접촉기가 닫힌 상태로 유지된 시간을 나타냅니다 (시간 단위).

이벤트 수 (장치 이벤트)

UINT

16

1

1단계에서
0 - 65,535

이 모듈에 장치 이벤트가 발생한 횟수를 나타냅니다. 이 값에는 비휘발성 메모리 저장을 손상 및 방해하는 장치 이벤트가 포함되지 않습니다.

접촉기 주기 수

UDINT

32

1

1단계에서
0 - 4,294,967,295

접촉기가 열린 상태에서 닫힌 상태로 명령된 횟수를 나타냅니다.

장치 전원 주기 수

UDINT

32

1

1단계에서
0 - 4,294,967,295

장치의 전원이 켜진 횟수를 나타냅니다.

SIL 스타터가 *을 중지한 수

UDINT

32

1

1단계에서
0 - 4,294,967,295

미러 릴레이 작업 수를 나타냅니다.

최대 IRMS

UINT

16

0.1

1단계에서
0 - 65,535

장치 수명 주기 동안 측정된 최대 전류(A)를 나타냅니다.

수명 주기 평균 IRMS

UDINT

32

0.001

1단계에서
0 - 4,294,967,295

장치에서 측정된 수명 평균 전류(A) (총전류 / 전류가 흐른 시간).

최대 평균 전압

UINT

16

1

1단계에서
0 - 65,535

장치 수명 주기 동안 측정된 최대 전압(A)을 나타냅니다.

수명기간 평균 전압

UNIT

16

1

1단계에서
0 - 65,535

측정된 수명기간 평균 전압(V)을 나타냅니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.