8536IB1905TR-05

Varlık Yönetimi

Avatar Bakım Verisi Çıkışları

I/O Adı

Veri türü

Boyut (Bit)

Ölçek

Değer

Açıklama

Zaman (modülü) Açık

UDINT

32

1

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Modülün kullanım ömrü boyunca açık kaldığı süreyi gösterir (saat olarak).

Zaman Anahtarı Açık

UDINT

32

1

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Kontaktörün kapalı durumda kaldığı süreyi gösterir (saat olarak).

Olayların Sayısı (Aygıt Olayları)

UINT

16

1

0 - 65.535
(1’li adımlar halinde)

Bu modülde kaç defa bir aygıt olayı meydana geldiğini gösterir. Bu değer, kalıcı belleğe kaydedilmeyi engelleyen veya belleği bozan aygıt olaylarını kapsamaz.

Kontaktör Döngülerinin Sayısı

UDINT

32

1

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Kontaktöre açık durumdan kapalı duruma geçme komutunun kaç defa verildiğini gösterir.

Aygıt Güç Döngülerinin Sayısı

UDINT

32

1

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Aygıt gücünün kaç defa açıldığını gösterir.

SIL Starter Durdurmaları* sayısı

UDINT

32

1

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Ayna röle işlemlerinin sayısını gösterir.

Maks. IRMS

UINT

16

0,1

0 - 65.535
(1’li adımlar halinde)

Aygıtın kullanım ömrü boyunca ölçtüğü maksimum akımı gösterir (A).

Kullanım Ömrü Ortalaması IRMS

UDINT

32

0,001

0 - 4.294.967.295
(1’li adımlar halinde)

Aygıtın kullanım ömrü boyunca ölçtüğü ortalama akım (A) (Toplam Akım / Saatlik Akım AÇIK).

Maks. Ortalama Voltaj

UINT

16

1

0 - 65.535
(1’li adımlar halinde)

Aygıtın kullanım ömrü boyunca ölçtüğü maksimum voltajı gösterir (V).

Ortalama Kullanım Ömrü Voltajı

UINT

16

1

0 - 65.535
(1’li adımlar halinde)

Ölçülen ortalama kullanım ömrü voltajını gösterir (V).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?