Gestion Équipements
Sorties des données d’entretien de l’avatar
|
Nom de l’entrée/sortie |
Type de données |
Taille (bits) |
Échelle |
Valeur |
Description |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temps équipement actif |
UDINT |
32 |
1 |
0 à 4 294 967 295 |
Indique la durée d’activité du module pendant sa durée de vie (en heures). |
|
|
Temps commutateur actif |
UDINT |
32 |
1 |
0 à 4 294 967 295 |
Indique le temps (en heures) depuis lequel le contacteur est fermé. |
|
|
Nombre d’événements (événements associés à l’équipement) |
UINT |
16 |
1 |
0 à 65 535 |
Indique le nombre de fois que le module a relevé un événement associé à l’équipement. Cette valeur n’inclut pas les événements associés à l’équipement qui corrompent ou empêchent la sauvegarde de la mémoire non volatile. |
|
|
Nombre de cycles de contacteur |
UDINT |
32 |
1 |
0 à 4 294 967 295 |
Indique le nombre de fois où le contacteur a reçu une commande de fermeture alors qu’il était ouvert. |
|
|
Nombre de cycles de puissance d'équipement |
UDINT |
32 |
1 |
0 à 4 294 967 295 |
Indique le nombre de fois où l’équipement a été mis en marche. |
|
|
Nombre d’arrêts de démarreur SIL* |
UDINT |
32 |
1 |
0 à 4 294 967 295 |
Indique le nombre d’opérations de relais en miroir. |
|
|
Valeur efficace maximale du courant |
UINT |
16 |
0,1 |
0 à 65 535 |
Indique la valeur maximale de courant (A) mesurée par l’équipement pendant sa durée de vie. |
|
|
Moyenne Ieff durée de vie |
UDINT |
32 |
0,001 |
0 à 4 294 967 295 |
Le courant moyen (A) mesuré par l’équipement pendant sa durée de vie (courant total/nombre de mises sous tension). |
|
|
Tension moyenne maximum |
UINT |
16 |
1 |
0 à 65 535 |
Indique la valeur maximale de tension (V) mesurée par l’équipement pendant sa durée de vie. |
|
|
Tension moyenne à vie |
UNIT |
16 |
1 |
0 à 65 535 |
Indique la tension moyenne (V) mesurée pendant la durée de vie. |
|