8536IB1905RU-03

Ациклические данные EtherNet/IP

TeSys™ island поддерживает следующие объекты EtherNet/IP для явного обмена сообщениями:

Ациклические данные EtherNet/IP

Имя объекта Идентификатор класса объекта Экземпляр Комментарий

Диагностика системы

0x67

1

Система всегда 1.

Энергия системы

0x68

1

Управление ресурсами системы

0x69

1

Время системы

0x70

1

Управление

0x6A

10-99

Каждый аватар обладает собственными объектами управления, энергии и диагностики.

Энергия

0x6B

10-99

Диагностика

0x6C

10-99

Управление ресурсами

0x6D

101-199

 Для каждого устройства существует экземпляр объекта управления ресурсами.

Комбинированный выход системы

0x6F

1

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.