8536IB1905KO-05

이더넷/IP 비순환 데이터

TeSys™ 아일랜드는 명시적 메시징을 위해 다음과 같은 이더넷/IP 객체를 지원합니다.

이더넷/IP 비순환 데이터

개체 이름 개체 클래스 ID 인스턴스 의견

시스템 진단

0x67

1

시스템은 항상 1입니다.

시스템 에너지

0x68

1

시스템 자산 관리

0x69

1

시스템 시간

0x70

1

제어

0x6A

10- 99

각 아바타에는 제어, 에너지, 진단 객체가 포함됩니다.

에너지

0x6B

10- 99

진단

0x6C

10- 99

자산 관리

0x6D

101- 199

 각 장치에 대한 자산 관리 객체 인스턴스가 있습니다.

시스템 결합 출력

0x6F

1

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.