EtherNet/IP Döngüsel Olmayan Veri
TeSys™ island, Açık Mesajlaşma için aşağıdaki EtherNet/IP nesnelerini destekler:
EtherNet/IP Döngüsel Olmayan Veri
Nesne Adı | Nesne Sınıfı Kimliği | Kopya | Yorum |
Sistem Tanılaması |
0x67 |
1 |
Sistem her zaman 1’dir. |
Sistem Enerjisi |
0x68 |
1 |
|
Sistem Varlık Yönetimi |
0x69 |
1 |
|
Sistem Saati |
0x70 |
1 |
|
Kontrol |
0x6A |
10–99 |
Her avatar kendi Kontrol, Enerji ve Tanılama nesnesini içerir. |
Enerji |
0x6B |
10–99 |
|
Tanılama |
0x6C |
10–99 |
|
Varlık Yönetimi |
0x6D |
101–199 |
Her aygıt için Varlık Yönetimi Nesnesinin bir kopyası vardır. |
Sistem Kombine Çıkışı |
0x6F |
1 |
— |