8536IB1905FR-05

Moteur deux vitesses, deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 3/4

Ce bloc de fonction permet de gérer un moteur deux vitesses dans deux directions (marche avant et marche arrière) avec fonctions de catégorie d’arrêt 0 et de catégorie d’arrêt 1 conformes pour le câblage de catégorie 3 et de catégorie 4.*

Bloc de fonction MotorTwoSpeedsTwoDirectionsSILStopCat3and4

Entrées TCP Modbus

Nom de l’entrée Adresse Bit de début Taille (bits)
Marche avant vitesse rapide 8501 0 1
Marche arrière vitesse rapide 8501 1 1
Réinitialisation déclenchement 8501 3 1
Marche avant vitesse lente 8501 6 1
Marche arrière vitesse lente 8501 7 1

Sorties TCP Modbus

Nom de la sortie Adresse Bit de début Taille (bits)
Temps réinitialisation surchauffe 450 0 16
Message de déclenchement de protection 1 452 0 16
Message de déclenchement de protection 2 453 0 16
Message d’alarme de protection 1 461 0 16
Message d’alarme de protection 2 462 0 16
Ieff moyenne 500 0 32
Temps déclenchement surchauffe 511 0 16
Prêt 3201 0 1
Déclenché 3201 2 1
Alarme 3201 3 1
État marche avant vitesse lente 3201 5 1
État marche avant vitesse rapide 3201 6 1
Charge en fonctionnement 3201 8 1
Prêt pour réinitialiser 3201 9 1
État marche arrière vitesse lente 3201 12 1
État marche arrière vitesse rapide 3201 13 1
Charge de démarrage 3201 15 1
Alarme d’équipement 3202 3 1
Présence de tension en amont 1 3202 12 1
Présence de tension en amont 2 3202 13 1
Présence de tension en amont 3 3202 14 1
Présence de tension en amont 4 3202 15 1
Capacité thermique moteur utilisée 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?