8536IB1905PTBR-05

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4

Esse bloco de funções é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 3 e 4.*

Bloco de funções MotorTwoSpeedsTwoDirectionsSILStopCat3and4

Entradas Modbus TCP

Nome da entrada Endereço Bit inicial Tamanho (bits)
Acionar avanço rápido 8501 0 1
Acionar reversão rápida 8501 1 1
Reinicialização de disparo (trip reset) 8501 3 1
Acionar avanço lento 8501 6 1
Acionar reversão lenta 8501 7 1

Saídas Modbus TCP

Nome da saída Endereço Bit inicial Tamanho (bits)
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização 450 0 16
Mensagem de disparo de proteção 1 452 0 16
Mensagem de disparo de proteção 2 453 0 16
Mensagem de alarme de proteção 1 461 0 16
Mensagem de alarme de proteção 2 462 0 16
Média de IRMS 500 0 32
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo 511 0 16
Ready 3201 0 1
Tripped 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Status de avanço lento 3201 5 1
Status de avanço rápido 3201 6 1
Carga em regime permanente 3201 8 1
Pronto para reinicializar 3201 9 1
Status de reversão lenta 3201 12 1
Status de reversão rápida 3201 13 1
Carga partindo 3201 15 1
Alarme de ativo 3202 3 1
Tensão a montante presente 1 3202 12 1
Tensão a montante presente 2 3202 13 1
Tensão a montante presente 3 3202 14 1
Tensão a montante presente 4 3202 15 1
Capacidade térmica utilizada do motor 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?