8536IB1905TR-05

İki Hızlı İki Yönlü Motor - SIL Durdurma, W. Cat 3/4

Bu işlev bloğu, Kablolama Kategorisi 3 ve Kategori 4 ile uyum için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1 işlevi ile iki hızlı bir motoru iki yönde (ileri ve geri) yönetmek için kullanılır.*

MotorTwoSpeedsTwoDirectionsSILStopCat3and4 İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri

Giriş Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
İleri Çalışma Yüksek 8501 0 1
Geri Çalışma Yüksek 8501 1 1
Açtırma Sıfırlama 8501 3 1
İleri Çalışma Düşük 8501 6 1
Geri Çalışma Düşük 8501 7 1

Modbus TCP Çıkışları

Çıkış Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı 450 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 1 452 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 2 453 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 1 461 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 2 462 0 16
IRMS Ortalama 500 0 32
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı 511 0 16
Hazır 3201 0 1
Tripped 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
İleri Çalışma Düşük Durumu 3201 5 1
İleri Çalışma Yüksek Durumu 3201 6 1
Yükleme Çalışıyor 3201 8 1
Sıfırlama için Hazır 3201 9 1
Geri Çalışma Düşük Durumu 3201 12 1
Geri Çalışma Yüksek Durumu 3201 13 1
Yükleme Başlıyor 3201 15 1
Varlık Alarmı 3202 3 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 3202 12 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 2 3202 13 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 3 3202 14 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 4 3202 15 1
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?