8536IB1905FR-05

Module d’interface d’alimentation sans E/S (mesure)

Ce bloc de fonction permet de surveiller le courant d’un équipement d’alimentation externe tel qu’un relais à semiconducteurs, un démarreur progressif ou un entraînement à vitesse variable.

Bloc de fonction PowerInterface

Entrées TCP Modbus — PIM sans E/S (mesure)

Nom de l’entrée

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Réinitialisation déclenchement

8501

3

1

Sorties TCP Modbus — PIM sans E/S (mesure)

Nom de la sortie

Adresse

Bit de début

Taille (bits)

Temps réinitialisation surchauffe

450

0

16

Message de déclenchement de protection 1

452

0

16

Message de déclenchement de protection 2

453

0

16

Message d’alarme de protection 1

461

0

16

Message d’alarme de protection 2

462

0

16

Température moteur

464

0

16

Ieff moyenne

500

0

32

Temps déclenchement surchauffe

511

0

16

Prêt

3201

0

1

Déclenché

3201

2

1

Alarme

3201

3

1

Charge en fonctionnement

3201

8

1

Prêt pour réinitialiser

3201

9

1

Charge de démarrage

3201

15

1

Présence de tension en amont 1

3202

12

1

Capacité thermique moteur utilisée

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?