I/O’suz Güç Arayüzü Modülü (Ölçüm)
Bu işlev bloğu, solid-state relay, soft starter ya da değişken hızlı sürücü gibi bir harici güç aygıtındaki akımı izlemek için kullanılır.
Modbus TCP Girişleri—I/O’suz PIM (Ölçüm)
|
Giriş Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
|---|---|---|---|
|
Açtırma Sıfırlama |
8501 |
3 |
1 |
Modbus TCP Çıkışları—I/O’suz PIM (Ölçüm)
|
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
|---|---|---|---|
|
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı |
450 |
0 |
16 |
|
Koruma Açtırması Mesajı 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Koruma Açtırması Mesajı 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Koruma Alarmı Mesajı 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Koruma Alarmı Mesajı 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Motor Sıcaklığı |
464 |
0 |
16 |
|
IRMS Ortalama |
500 |
0 |
32 |
|
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı |
511 |
0 |
16 |
|
Hazır |
3201 |
0 |
1 |
|
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Yükleme Çalışıyor |
3201 |
8 |
1 |
|
Sıfırlama için Hazır |
3201 |
9 |
1 |
|
Yükleme Başlıyor |
3201 |
15 |
1 |
|
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi |
9630 |
0 |
8 |