8536IB1905KO-05

I/O 없는 전원 인터페이스 모듈 (측정)

이 기능 블록은 솔리드 스테이트 릴레이, 소프트 스타터 또는 가변 속도 드라이브와 같은 외부 장치에 공급되는 전류를 모니터링할 때 사용합니다.

전원 인터페이스 기능 블록

모드버스 TCP 입력 - I/O 없는 PIM (측정)

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

트립 리셋

8501

3

1

모드버스 TCP 출력 - I/O 없는 PIM (측정)

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

열 과부하 초기화 시간

450

0

16

보호 트립 메시지 1

452

0

16

보호 트립 메시지 2

453

0

16

보호 경보 메시지 1

461

0

16

보호 경보 메시지 2

462

0

16

전동기 온도

464

0

16

IRMS 평균

500

0

32

열 과부하 트립 시간

511

0

16

준비

3201

0

1

트립됨

3201

2

1

경보

3201

3

1

부하 가동 중

3201

8

1

초기화 준비 완료

3201

9

1

부하 시작 중

3201

15

1

업스트림 전압 존재 1

3202

12

1

사용된 전동기 열 용량

9630

0

8

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.