8536IB1905PTBR-05

Dados acíclicos do PROFINET

A comunicação acíclica no PROFINET é tratada como de baixa prioridade, geralmente uma solicitação por vez, enquanto não há comunicação cíclica na interface de rede. Se um dispositivo do servidor não puder processar uma solicitação cíclica imediatamente, ele sinaliza o cliente que a resposta está atrasada. O cliente espera pela resposta por um período limitado até que o servidor seja capaz de processar a solicitação. Dessa forma, o servidor pode reduzir o número de solicitações que recebe, se necessário.

O TeSys™ island dá suporte aos seguintes intervalos de subslot e índice para a troca de conjuntos de dados acíclicos do PROFINET.

Dados acíclicos do PROFINET

Conjunto de dados

Slot

Subslot

Índice

Diagnóstico do sistema 0 3 1
Energia do sistema 1 0 3 2
Energia do sistema 2 0 3 3
Gerenciamento de ativos do sistema 0 3 4
Saída combinada do sistema 0 3 5
Hora do sistema 0 3 6
Controle 1-21 3 0
Energia 1-21 3 1
Diagnóstico 1-21 3 2
Gerenciamento de ativos 101-121 3 0

As seções a seguir fornecem os conjuntos de dados acíclicos suportados pelo TeSys™ island e se aplicam tanto ao PROFINET quanto ao PROFIBUS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?