8536IB1905KO-05

프로피넷 비순환 데이터

PROFINET의 비순환 통신은 낮은 우선 순위, 일반적으로 한 번에 하나의 요청을 처리하며 버스 커플러에는 순환 통신이 없습니다. 서버 장치가 즉시 비순환 요청을 처리할 수 없는 경우 응답이 지연되었음을 클라이언트에 알립니다. 클라이언트는 서버에서 요청을 처리할 수 있을 때까지 제한된 기간 동안 응답을 기다립니다. 이렇게 하면 서버가 필요한 경우 받은 요청 수를 줄일 수 있습니다.

TeSys™ 아일랜드는 프로피넷 클릭형 데이터 세트 교환을 위해 다음과 같은 하위 슬롯 및 인덱스 범위를 지원합니다.

프로피넷 비순환 데이터

데이터 세트

슬롯

하위 슬롯

인덱스

시스템 진단 0 3 1
시스템 에너지 1 0 3 2
시스템 에너지 2 0 3 3
시스템 자산 관리 0 3 4
시스템 결합 출력 0 3 5
시스템 시간 0 3 6
제어 1–21 3 0
에너지 1–21 3 1
진단 1–21 3 2
자산 관리 101–121 3 0

다음 섹션에서는 비순환 데이터 세트와 프로피넷, 프로피버스에 뫃두 적용 가능하며 TeSys™ 아일랜드가 지원하는 비순환 데이터 세트를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.