8536IB1905RU-03

Ациклические данные PROFINET

Ациклическая связь в PROFINET обрабатывается с низким приоритетом, обычно по одному запросу за раз, при этом на модуле удаленного подключения циклическая связь отсутствует. Если подчиненное устройство не может сразу обработать ациклический запрос, оно отправляет ведущему устройству сигнал о том, что ответ задерживается. Ведущее устройство ждет ответа в течение ограниченного периода времени, пока ведомое устройство обрабатывает запрос. Таким образом, ведомое устройство может при необходимости уменьшить количество запросов, которые получает.

TeSys™ island поддерживает следующие диапазоны субслотов и индексов для ациклического обмена наборами данных PROFINET.

Ациклические данные PROFINET

Набор данных

Слот

Субслот

Указатель

Диагностика системы 0 3 1
Энергия системы 1 0 3 2
Энергия системы 2 0 3 3
Управление ресурсами системы 0 3 4
Комбинированный выход системы 0 3 5
Системное время 0 3 6
Управление 1-21 3 0
Энергия 1-21 3 1
Диагностика 1-21 3 2
Управление ресурсами 101-121 3 0

В следующих разделах представлены ациклические наборы данных, поддерживаемые TeSys™ island и применяемые для PROFINET и PROFIBUS.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.