8536IB1905FR-05

Données d’E/S de TeSys island

TeSys™ island génère et envoie des données avancées à l’automate programmable afin d’améliorer le rendement de la machine et la gestion des équipements. Les données d’E/S sont disponibles au niveau système et avatar. Les types de données d’E/S disponibles sont les données de commande, de diagnostic, d’énergie et de gestion des équipements. Les tableaux suivants décrivent les entrées et sorties disponibles pour les avatars. Les tableaux suivants peuvent s’avérer utiles lors de la programmation du bloc de fonction d’un automate programmable tiers en l’absence de blocs de fonction pré-définis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?