8536IB1905PTBR-05

Dados de E/S do TeSys island

O TeSys™ island gera e envia dados avançados para o PLC para aprimorar a eficiência da máquina e melhorar o gerenciamento de ativos. Os dados de E/S estão disponíveis nos níveis do sistema e do avatar. Os tipos de dados de E/S incluem controle, diagnóstico, energia e gerenciamento de ativos. As tabelas a seguir descrevem as entradas e saídas disponíveis para os avatares. As tabelas a seguir podem ser usadas para ajudar na programação de bloco de funções do PLC de terceiros quando blocos de funções predefinidos não estão disponíveis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?