8536IB1905KO-05

TeSys 아일랜드 I/O 데이터

TeSys™ 아일랜드는 고급 데이터를 PLC로 생성 및 전송하여 기계 효율성을 개선하고 자산 관리를 개선합니다. I/O 데이터는 시스템 및 아바타 수준에서 사용할 수 있습니다. I/O 데이터 유형에는 제어, 진단, 에너지 및 자산 관리가 포함됩니다. 다음 표는 아바타에 사용할 수 있는 입력 및 출력을 설명합니다. 다음 표를 사용하여 사전 정의된 함수 블록을 사용할 수 없는 경우 타사 PLC 기능 블록 프로그래밍을 지원할 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.