8536IB1905TR-05

Veri Yenileme Hızları

Fieldbus protokolünüzün frekansını (RPI ya da tekrar hızı gibi) ya da PLC programınızdaki döngüsel olmayan verilerin güncellenme sıklığını seçerken, island’ın kendisindeki veri güncelleme sıklığını anlamak önemlidir.

Örneğin Aktif Enerji verileri her 100 ms’de bir güncellenmektedir. Bu nedenle, PLC programının her 10 ms'de bir bu döngüsel olmayan verileri güncellemesi kullanışlı değildir. Ancak, tüm çıkışlar (starterlar, dijital çıkışlar, analog çıkışlar, açma sıfırlamaları ve diğer sıfırlamalar veya ön ayarlar) 10 ms’den az sıklıkta güncellenir. Girişler, önem durumlarına göre çeşitli sıklıklarda güncellenir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız.

Veri Yenileme Hızları

Veri Maksimum güncelleme aralığı

Güç aygıtları, dijital I/O modülleri ve SIL* arayüz modüllerinin giriş ve çıkış durumu

örneğin, Çalıştır komutları, kontaktör durumu (RunFwd, Tripped), dijital giriş (DI0, DI1…)

10 ms

Güç aygıtlarının, analog I/O modüllerinin ve voltaj arayüzü modüllerinin (VIM) analog ölçümleri

örneğin, faz akımı (AvgIRMS, PhaseXIRMS), faz voltajı (VRMSPhaseX, AvgVRMS), güç (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), enerji (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), analog girişler (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 ms

Diğer veriler

örneğin, varlık verileri: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (ömür boyu)

10 ms
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?