8536IB1905KO-05

프로피버스 주소 지정

프로피버스에서 버스 커플러는 모듈형 DP 서버입니다. 프로피버스는 슬롯 및 인덱스 주소 지정을 사용하여 모듈형 장치의 주소를 지정합니다. TeSys™ 아일랜드는 슬롯 주소 지정 공간을 아바타용, 장치용 슬롯 주소 지정 공간으로 나눕니다. 슬롯 1은 버스 커플러 및 시스템 아바타에 사용됩니다. 각 슬롯 내에서 인덱스 값은 서로 다른 데이터 세트에 액세스하는 데 사용됩니다.

GSDML(General Station Description Markup Language) 파일을 프로그래밍 환경으로 가져온 후 하드웨어 카탈로그의 인스턴스에서 TeSys 아일랜드 인스턴스를 추가합니다. TeSys 아일랜드는 시스템 아바타를 사용하여 생성되었지만 다른 모듈은 없습니다.

주의: 빈 슬롯도 빈 슬롯으로 채워야 합니다.

아래 프로피버스 슬롯 범위의 정보를 사용하여 빈 슬롯을 아바타 및 장치로 채우려면 프로그래밍 환경에 대한 지침을 따르십시오. 예:

  1. CoDeSys v3.5에서 빈 슬롯을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 플러그 장치를 선택합니다.

  2. 카탈로그에서 적절한 아바타 또는 장치를 선택하십시오.

  3. 아일랜드가 완전히 정의되면 각 아바타에 대해 액세스하는 데 필요한 데이터에 대한 태그를 만들기 시작합니다.

TeSys™ 아일랜드는 다음 표에 표시된 물리적 및 가상 모듈성에 슬롯 범위를 적용합니다.

프로피버스 슬롯 범위

항목 슬롯 의견

버스 커플러/시스템 아바타

1

아바타

2–22

장치, 부하 및 애플리케이션 아바타

버스 장치

101–121

디지털 I/O 모듈(DIOM)

아날로그 I/O 모듈(AIOM)

스타터

SIL* 스타터

전원 인터페이스 모듈(PIM)

SIL 인터페이스 모듈(SIM)

전압 인터페이스 모듈(VIM)

해당 사항 없음 0, 23–99, 122–254

이러한 슬롯은 TeSys 아일랜드에서 사용되지 않습니다.

아바타 번호 매기기 예시

디지털 도구의 아바타 순서

프로피버스 아바타 슬롯

설명

아일랜드의 물리적 순서

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1

시스템

BC

VIM

SIM

2 2

AIOM

AIOM

3 3

전동기 2방향 - SIL 중지, W. Cat 1/2*

SIL 스타터

SIL 스타터

4 4

모터 한 방향

스타터

5 5

I/O가 있는 전원 인터페이스 (제어)

DIOM

PIM

프로피버스 물리적 장치 슬롯의 예시

아일랜드의 물리적 순서 1 2 3 4 5 6 7 8 9
프로피버스 물리적 장치 슬롯의 예 0 101 102 103 104 105 106 107 108

DPV0은 프로피버스 연결 구성, 프로피버스 통신 관련 진단 및 순환 데이터 교환에 사용됩니다. DPV1은 아바타와 장치의 비순환 데이터 세트를 교환하는 데 사용됩니다.

IEC 61158-5-3 § 6.1.3.2.3.2 모듈에 설명된 대로, 시스템 구성에 사용되지 않는 슬롯은 빈 슬롯으로 등록되고 입력 및 출력 데이터 길이는 0이고 식별자 바이트는 0x00입니다.

  • 각 모듈은 슬롯 번호(1 ~ 254)로 처리됩니다. 1부터 시작하여 간격 없이 오름차순으로 번호를 매길 수 있습니다. 슬롯에 모듈이 포함되어 있지 않으면 구성의 해당 슬롯 번호 아래에 빈 슬롯이 등록됩니다.

  • 각 모듈에 대해 구성 식별자를 할당해야 합니다. 0부터 시작하여 간격 없이 오름차순으로 번호를 매길 수 있습니다. 슬롯에 모듈이 포함되어 있지 않은 경우 입력 및 출력 데이터 길이가 0인 구성 식별자를 구성에 할당해야 합니다(빈 슬롯).

TeSys 아일랜드 프로피버스 인터페이스는 지정된 입력 및 출력 데이터 길이가 0이고 식별자 바이트 값이 0x00인, 사용되지 않는 모든 슬롯을 비어 있는 슬롯으로 인식합니다.

다음 표에서는 TeSys 아일랜드 프로피버스 인터페이스 MS1(DPV1) 통신 프로토콜(프로피버스 클래스 1 클라이언트(컨트롤러)와의 비순환 통신)에 대한 값을 제공합니다.

프로피버스 인터페이스 MS1 DPV1 프로토콜 값

SAP(Service Access Point)

이름

72

유휴

94

DPV1_Read

95

DPV1_ Write

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.