8536IB1905RU-03

Объект диагностики системы

Объект диагностики системы (0x67, экземпляр 1)

Идентификатор атрибута Имя

1

Счетчик ошибок связи Fieldbus

2

Кол-во всех сигналов

3

Счетчик незначительных событий системы

4

Журнал записей о незначительных событиях 1

5

Журнал записей о незначительных событиях 2

6

Журнал записей о незначительных событиях 3

7

Журнал записей о незначительных событиях 4

8

Журнал записей о незначительных событиях 5

9

SIL* Останов пускателя Группа сообщений 1

10

Останов пускателя SIL Группа сообщений 2

11

Останов пускателя SIL Группа сообщений 3

12

Останов пускателя SIL Группа сообщений 4

13

Останов пускателя SIL Группа сообщений 5

14

Останов пускателя SIL Группа сообщений 6

15

Останов пускателя SIL Группа сообщений 7

16

Останов пускателя SIL Группа сообщений 8

17

Останов пускателя SIL Группа сообщений 9

18

Останов пускателя SIL Группа сообщений 10

19

Версия интерфейса функционального блока

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.